This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:UC2844A 和 UC2844之间有何区别?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2844, UC2844A, UC2843, UC2843A, UC2842A, UC2842, UC2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858668/uc2844a-what-is-the-difference-between-uc2844a-and-uc2844

器件型号:UC2844A
主题中讨论的其它部件:UC2844UC2843UC2843AUC2842AUC2842UC2845

大家好 、

我是否可以知道 UC2844A 和 UC2844之间的区别是什么?

在 UC2844的数据表中、我看到 Fosc = 2* Fsw。

 在 UC2844A 的数据表中、我看不到 Fosc = 2* Fsw。  Fosc 和 Fsw 之间的关系是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    UC2842、UC2843和 UC2842A、UC2843A 有一个100%最大占空比并且 Fosc = Fsw

    UC2844、UC2845和 UC2844A、UC2845具有50%的最大占空比并且 Fosc = 2*Fsw

    此致

    John