This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:供货情况

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853651/tps566235-availability

器件型号:TPS566235
主题中讨论的其他器件:LMZM23601TPS63710

我将此部件设计成多个电源(2.5V、3.3V、3.5V)、所有这些都是降压部件。

此器件是否随时可用? 在 DigiKey 上看不到它。

效率和 BOM 尺寸是一个因素。

我还应该考虑其他部分吗??? TPS56823???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这是一个高效率和低成本部件。 提供您的应用条件,如输入电压、输出电流...,更多信息,越好。 让我检查一下它是否正确。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要更多支持? 如果不是、此螺纹将关闭。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用不同的稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

      您偏离此稳压器的任何具体原因? 您正在查看的任何特定功能。

    您可以使用 WEBENCH 工具帮助选择合适的开关稳压器。

    https://webench.ti.com/power-designer

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

      您能告诉我们您的电源要求吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于负电压-我将使用不同的稳压器。

    正电压-我在设计中采用了这种方法。

    由于没有有关效率的数据表信息、并且仿真器不能在该模式下工作、因此我必须这样做。

    负电压要求为:

    200mA 时为-12.2V

    电流为1A 时为-3.5V

    电池输入为10.5V 标称值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

      我找到了一些符合您要求的器件。  

    以下是满足这些要求的 WEBENCH 共享设计。

    对于-12.2V @200mV:LMZM23601电源模块

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6C8BA3055B860095

    对于-3.5V 1A 时:TPS63710反相降压转换器

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=0304F46CA643456D

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,霍华德

      您能告诉我们这是否有帮助吗? 如果您仍需要进一步的支持、请告知我们。 否则、我将继续并关闭此 TT。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它很有帮助、谢谢