This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598-Q1:级联连接

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912-Q1, TLC6C5816-Q1, TLC6C598-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868446/tlc6c598-q1-cascade-connect

器件型号:TLC6C598-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC6C5912-Q1TLC6C5816-Q1

您好、TI 团队

TLC6C5816-Q1或 TLC6C5912-Q1是否可以通过此 IC 实现级联连接?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供此级联连接的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您没有反馈、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San

    很抱歉耽误你的回答。

    与 TLC6C5912-Q1的连接如下。

    是否可以进行连接?

    TLC6C5816-Q1具有 G1B、G2B 和 ERRB。

    是否可以连接 TLC6C5816-Q1和 TLC6C598-Q1?

    如何在可能的情况下进行连接?

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji-San

    您可以参考下面的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San

     

    感谢您的回答。

    我知道 TLC6C5816-Q1和 TLC6C598-Q1可以级联。
    TLC6C5816-Q1 和 TLC6C5912-Q1的连接方式相同。
    正确吗?
     
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji-San。

    TLC6C5816-Q1 和 TLC6C5912-Q1 的连接方式相同。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    我联系我的客户、两者都是级联可连接的。
     
    此致、
    高志林