This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24610:提供9V@2A 的输出电压。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833898/ucc24610-provide-vout-9v-2a

器件型号:UCC24610
主题中讨论的其他器件: UCC24612

您好!

您能不能通过使用 UCC24610来帮助您了解我们如何实现输出电压:9V@2A。 您能帮助分享外部组件的计算吗? 下面是您的建议原理图。 如果 UC24610不能提供输出电压:9V@2A、应该考虑哪种替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于9V 输出、建议改用最新的单通道 SR 控制器 UCC24612。  UCC24612的 VDD 额定电压为28V、因此它可以直接由9V 输出电源轨供电

    此致、

    Eric