This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:2V 输入电压

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858667/lp5907-2v-input-voltage

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS7A20

您好!

LP5907能否以2V 输入电压运行、这意味着略低于额定输入电压范围? 输出电压为1.8V、从压降的角度来看、这应该是安全的。

谢谢!

Rgds、

Jap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JAP、

    遗憾的是、输入电压必须等于或高于2.2V 才能保证调节:

    我们将发布 TPS7A02 、它的工作电压低至1.5V。 它的噪声不如 LP5907低、但 IQ 要低得多(仅25nA)。

    明年年初、我们计划对 TPS7A20进行采样、TPS7A20是 LP5907的下一代替代产品。 这将在 VIN 低至1.4V 时有效。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、