This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:是否有任何 USB 限流开关可以通过新的 MFi (R31版本)?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A, TPS2547, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858110/tps2561a-is-there-any-usb-current-limit-switch-can-pass-new-mfi-r31-version

器件型号:TPS2561A
主题中讨论的其他器件: TPS2547TPS2549

尊敬的团队:

我的客户在其 USB 充电系统中使用 TPS2561A、但他们在 MFi 认证时失败(OCP 测试失败)。 以下是我的客户无法通过的 MFi OCP 测试规格。

我的客户系统中的正常 USB 规格为5V/2.1A。

1.当电流变为2.1*1.6A 时,USB 端口无法关闭。

2.当 OCP 事件消失后、USB 输出电压应在5ms 内恢复。

我是否知道 TPS2547或 TPS2549是否通过了新的 MFi 认证(R31)、或者我们是否有任何其他能够通过该认证的 USB 电流限制开关? 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    您是否设置了电流限制? 您设置的电流限制阈值是多少?

    2.1*1.6=3.36A,已超出规格阈值2.8A。

    您可以尝试在输出端添加大电解电容器、例如100微法拉。

    明天我将进行测试、然后回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    如电子邮件所述。

    在输出端再添加一个150uF 电解电容器即可通过认证。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢