This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:缩短 BQ76940的 MOSFET 打开时间

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858554/bq76940-improve-mosfet-opening-time-of-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-01093

您好、TI 人

您是否会帮助改善 BQ76940的 MOSFET 打开时间? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    BQ76940具有用于 FET 的电阻驱动器。 数据表电气特性 http://www.ti.com/document-viewer/BQ76940/datasheet/electrical-characteristics-slusbk25983#SLUSBK25983的充电和放电驱动器部分显示了关断电阻 。  未说明导通电阻、而是负载电容的上升时间、它大约为5k Ω。  通常情况下、DSG 驱动器与一些外部电阻一起使用、以调整关断时间并使瞬变远离 IC。  虽然 EVM 显示该电阻为0欧姆、但它不会提供最佳的瞬态性能。  如果驱动 FET、CHG 驱动器通常需要一些外部电路、请直接参阅数据表 http://www.ti.com/document-viewer/BQ76940/datasheet/fet-driving-chg-and-dsg-slusbk23487#SLUSBK23487中的图8。 由于 R2较大、充电 FET 的关闭或打开速度会较慢。  通过使 R2更小可以更快地关断、但会导致更大的电流。  

    应用手册 http://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf ( 尤其是图13)是增加 MOSFET 关断或开路时间的简单电路的一个很好参考。  一些设计人员喜欢 TIDA-01093中类似 SCR 的电路以实现快速关断、而其他设计人员则不喜欢、因为该电路可能对瞬态触发很敏感、一旦触发、SCR 就会关闭、直到栅极电压被移除。  避免触发的组件也会降低导通状态栅极电压、但这对快速关断 FET 非常有效。  DSG 通常是主要问题、某些电路也可针对 CHG FET 轻松实现。   http://www.ti.com/lit/an/slua773/slua773.pdf 的图6 显示了一个 P 沟道晶体管关断的示例、在本例中为一个 P 沟道 FET、用于改善充电 FET 的关断。

    如有需要、可使用独立的栅极驱动 器来实现放电 FET、请参阅 http://www.ti.com/gatedrivers。  DSG 驱动器应易于实施、但您需要合适的电源。  如果 CHG 驱动器需要、您可能仍然具有相同的电路、或者使用隔离式栅极驱动器、该驱动器会占用更多电路。