This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2831:使能阈值

Guru**** 2580935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833957/lm2831-enable-threshold

器件型号:LM2831

大家好、

我能否澄清使能阈值的含义? 数据表显示关断 Vth = 0.4Vmax、使能 Vth = 1.8Vmin。 对于该说明、是否在0.4V 至1.8V 之间启用或禁用器件、这意味着"未定义"。 理解是否正确?

此致、

佐崎武  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    你是对的。 任何高于0.4V 的电压都可能启用该器 件、但确切的阈值取决于制造容差和各种工作条件、例如温度。
    因此、要禁用器件、EN 引脚必须驱动至低于0.4V。  为了明确启用该器件、必须将其驱动 至1.8V 以上。