This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:LM5022 SEPIC 拓扑

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826174/webench-tools-lm5022-lm5022-sepic-topology

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们考虑在 SEPIC 拓扑中使用 LM5022、条件如下。

VIN=10V~36V、Vo=12V、IO=3A

在考虑开始时,我们在 WEBENCH 进行了仿真。 然而、电感器比预期的大。(180uH)

另一方面、我们尝试了其他器件、例如 TPS40210。 电感器很小。(15uH)

为什么输入电阻与 LM5022和 TPS40210不同?


我知道电感取决于开关频率。在 LM5022情况下、频率为100kHz。 对于 TPS4021、它是370kHz。

(我们尝试更改 LM5022的频率。 但它不能)为什么 LM5022和 TPS40210之间的值如此不同? 器件的哪种参数或规格相关?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    感谢您考虑我们的产品。 Webench 模型是指特定的 EVM 或参考设计板、该模型通过了参考板验证。  这可能会给器件选择带来一些限制。  但是、尽管这两个器件创建了不同的设计、但它们都应该能够正常工作。

    请注意、Webench 是一款有用且友好的工具、可帮助您快速入门。  建议对电路进行微调、以实现最佳性能和成本。

    谢谢、

    应用 工程部 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉我的答复有延误。

    我明白了。

    此致、

    本志本