This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:反极性外部电路

Guru**** 2369490 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25310Q2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866028/tps62745-reverse-polarity-external-circuit

器件型号:TPS62745
主题中讨论的其他器件:CSD25310Q2

您好!

在我的电路中、我有两节串联的3V 电池作为 TPS6274的输入。 我想保护它不受反极性的影响。 对于便携式 BLE 应用、您是否有任何建议的解决方案(包含 BOM)?

您认为这一个是否适合我的情况?  

www.ti.com/.../tidrmq3a.pdf

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    这种简单的电路应该适合您的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您认为 CSD25310Q2是低功耗的合适解决方案、还是建议使用其他组件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    该组件具有23.9m Ω Rdson。  如果您可以容忍这种巨大的损失、那么它应该起作用。