Other Parts Discussed in Thread: CSD19532KTT
主题中讨论的其他器件:CSD19532KTT
尊敬的频谱列表:
我的客户对数据表 P.21的方程式(9)有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我想知道 RθJC 的计算方法
数据表 P.21的公式(9)中使用了 RθCA。
在公式(10)中、RθCA Ω 使用30°C/W。
我不知道它是 CSD19532KTT 还是 CSD17552Q5B (但我认为这两者都是拼写错误。)
未 RθCA μ A。
从每个数据表中、从 RθJA Ω 减去 RJC。
CSD19532KTT:62℃/ W-0.6℃/ W = 61.4℃/ W
CSD17552Q5B:℃μ A/W-1.8 μ A/W℃=℃48.2 μ A/W
在任何一种情况下、它都不是30°C/W
它是如何计算的?
另一方面、Excel 计算工具使用 θJA。
此处列出了 TI EVM、因为该 EVM 具有30°C/W 编号、是30°C/W 的良好起点
在数据表中、EVM 的 RθCA Ω 的初始值是否设置为典型值30°RθJA C/W?
(在本例中、RθJA 和 RθJC 不同、但它们是否会被忽略、因为 RθJC 很小?)
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一