This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:推荐电感器

Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420, TMDSDOCK28335, TMDSCNCD28335, TMDSCNCD28379D, TMDSDOCK28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868590/tps62420-recommended-inductor

器件型号:TPS62420
主题中讨论的其他器件: TMDSDOCK28335TMDSCNCD28335TMDXCNCD28388DTMDSCNCD28379DTMDSDOCK28379DLAUNCHXL-F28379D

您好!

多年来、我们一直在许多参考设计中使用 TPS62420、它的工作非常出色! 在本设计中、我们使用了2个推荐的电感器 、即 VLF3010AT-2R2和 VLF3010AT-3R3。

这些电感器最近被标记为过时、通过查看 Digi-Key、可以发现焊盘间的接触不是很好。 您有哪些建议? 我们必须找到一个能够在不修改布局的情况下焊接到现有设计中的设计。

谢谢、
Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    您可以使用另一个在以下方面具有类似属性的电感器:电感、额定电流、直流电阻和工作温度范围。 例如  ,您可以在 TDK 网站上为 VLF3010AT-2R2和 VLF3010AT-3R 使用建议的替代方案。 替代电感器不需要具有完全相同的焊盘图案。

    我是否可以知道到目前为止、这些参考设计已用于哪些参考设计?

    此致

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina、

    我想使用 TDK 替代产品、但似乎着陆垫是相当不同的。(我认为它们不是完全一样的、但如果感觉它们太不同的话、我是可以的。 我已经为其中一个器件绘制了图形。

    以下各项中使用了它们(不是详尽的列表):

    • TMDSDOCK28335
    • TMDSCNCD28335
    • TMDXCNCD28388D
    • TMDSCNCD28379D
    • TMDSDOCK28379D
    • LAUNCHXL-F28379D

    我们是否知道任何焊盘到焊盘匹配? 我怀疑使用这些 C2000器件的许多客户将会开始提出这个问题、因为这些 EVM 将用作参考设计。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    立即获取! 很抱歉、我误解了您的担忧、我花了一些时间尝试找到一个具有相同焊盘图案的类似电感器、但似乎很难找到我能得到的最接近的电感器、但长度仍然大于您当前的长度:

    https://www.mouser.de/ProductDetail/Murata-Electronics/DFE322512F-2R2M=P2?qs=AQlKX63v8RugBXCoLvLHRA==

    我会询问其他同事和电感器供应商是否有任何建议、并与您联系。

    由于这是一个假期、几乎每个人都在本周外出、我将在下周的最后一个开始。

    此致

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sabrina。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    遗憾的是、我找不到具有确切电压模式的替代电感器。 请参阅的解决方案是使用其他电感器焊盘图案重新布局设计

    我现在要关闭此主题。

    此致

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina、

    我已经确定了可与此封装配合使用的组件、您能否确认这些电感器可与 TPS62420配合使用?

    • Wurth PN:78438323033
    • Samida PN:CDRH2D18/HPNP-2R2NC

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查过、找不到任何其他符合 VLF3010AT 系列建议的着陆模式的替代方案。 在生产商网站上、建议的替代方案是: VLS3010CX-2R2M2-1 (不保证可互换性)。

    我看了您发布的两个电感器、就规格而言、它们看起来不错(3.3uH 的 DCRmax 稍高一点)。 是否确定它们适合之前电感器的焊盘布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为 DCRmax 增大是一个问题?

    此部件不会与焊盘完美对齐。 不过、焊盘重叠似乎足够、焊料掩模将防止意外短路。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 DCR 越高、损耗就越大、效率就越低。 在功能方面没有问题。