This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61185:TPS61185设计查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61185, TPS61177A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833973/tps61185-tps61185-design-query

器件型号:TPS61185
主题中讨论的其他器件: TPS61177A

你(们)好

下面是有关 TPS61185的一些查询。

当调光频率小于2kHz 时、PWM 调光的最小占空比可降至1%。 (如 TPS61185数据表中的 shwon 所示)

由于存在音频问题、我们希望在调光模式下将频率设置为20kHz (或18kHz)。

但在调光模式下、分辨率将会丢失、即使我们的器件无法恢复正常亮度、也需要重置。

请帮助检查此 IC 限制吗? 或者,我们是否可以修改我们的设计以满足此要求?

最后,是否还有其他解决方案可以替代?

谢谢。

吴尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      您可以使用 TPS61177A 以最低1%的占空比实现20kHz。

    此致

    肖恩