This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:12V 或24V 铅酸电池电量监测计/电池监测计

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857012/bq2000-12v-or-24v-lead-acid-battery-fuel-gauge-battery-moniter

器件型号:BQ2000

是否有人推荐12V 或24V 铅酸电池的电池监控器/电量监测计((UB1250、前两个字母可能会有所不同) 12V 5.0Ah)? 我的应用处于由12V 或24V (即2节串联电池)电池供电的备用电源状态。 我有一个 i2c SPI 和 UART 兼容 MCU 以及 GPIO。  基本上、我希望 MCU 能够监控电池的当前使用情况、并能够在电池耗尽之前做好关断准备、并且能够显示剩余的电池电量、但该部件应该是一项简单的任务。  IC 封装除了不能手工焊接外、最重要的是它不能手工焊接、即不能使用 QFN DFN BGA SON 等 DIP 是最佳的、但不能充分发挥作用。  此外、BQ200系列能否为铅酸电池充电(考虑到上述封装因素、还可接受适用于充电电流为~500mA 的铅酸电池充电器的建议)?