大家好、团队成员。
您能否告诉我为什么 IC 将过流设置为标称值的一半?
大于8.3.9软启动功能和电源正常状态软启动功能
SMPS 的>是通过升高基准电压和两级来实现的
>电流钳位。 在起始点、基准电压设置为
> 650mV (其目标值的87%)、过流阈值已设置
>标称值的一半。 当 UVP 比较器检测到 VDDQ 变为时
>大于目标的80%时、基准电压上升到
使用内部4位 DAC 时大于750mV。 这 μs 大约85 μ s。 。
>过流阈值在此周期结束时释放为标称值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员。
您能否告诉我为什么 IC 将过流设置为标称值的一半?
大于8.3.9软启动功能和电源正常状态软启动功能
SMPS 的>是通过升高基准电压和两级来实现的
>电流钳位。 在起始点、基准电压设置为
> 650mV (其目标值的87%)、过流阈值已设置
>标称值的一半。 当 UVP 比较器检测到 VDDQ 变为时
>大于目标的80%时、基准电压上升到
使用内部4位 DAC 时大于750mV。 这 μs 大约85 μ s。 。
>过流阈值在此周期结束时释放为标称值。
大家好、钱圣
您能在下面再回答我的客户询问的2个问题吗?
问题1.
对于您提到的1007周期,“1007中的每个周期”是否意味着2.5us (400kz 频率)?
问题2.让我在下面确认一下
一旦电流达到电流阈值、UVLO 是否会在1007周期内启用、对吗?
⑤「1007サイクル後にUV機能が働きます。」と、ご回答頂きましたが、μ A
どの時点から1007サイクル後にUV機能が動作するのでしょうか。μ A