This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:为什么 IC 将过流设置为标称值的一半?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862860/tps51116-why-does-ic-set-the-over-current-as-half-of-nominal-value

器件型号:TPS51116

大家好、团队成员。

您能否告诉我为什么 IC 将过流设置为标称值的一半?

大于8.3.9软启动功能和电源正常状态软启动功能

SMPS 的>是通过升高基准电压和两级来实现的

>电流钳位。 在起始点、基准电压设置为

> 650mV (其目标值的87%)、过流阈值已设置

>标称值的一半。 当 UVP 比较器检测到 VDDQ 变为时

>大于目标的80%时、基准电压上升到

使用内部4位 DAC 时大于750mV。 这 μs 大约85 μ s。 。

>过流阈值在此周期结束时释放为标称值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu-San、  

    该器件在多年前发布。 我找不到原始设计团队、问他们为什么软启动期间 OC 阈值是标称值的一半。  

    很抱歉。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、钱圣

    我看到...

    您是否认为标称 OC 阈值的一半有利于某种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu-San、  

    我想、目的是限制软启动期间的电感器电流、从而限制 Vout 压摆率、使 Vout 平稳上升。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、

    通过查看以下图片、您是否看到 IC 正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu-San、

    Vout 波形看起来不错。

    软启动结束时、电感器电流出现尖峰。  我想它来自负载电流。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    点是、

    电流 IC 限值的大小是过流阈值设置为标称值的一半。

    但是、即使电流达到一半电流、IC 似乎也没有关闭。

    请告诉我原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过流保护仅进行逐周期电流限制。 它不会直接关断电源轨。  

    在稳态期间、如果出现过流情况、当 Vout 降至 UV 阈值以下时、Vout 将下降、电源轨将关断。

    在1007开关周期后启用 Vout UV。 请参阅数据表第24页的第8.3.13节。  

    由于在波形的软启动期间未启用 UV、因此电源轨不会关断。  

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、钱圣

    您能在下面再回答我的客户询问的2个问题吗?

    问题1.

    对于您提到的1007周期,“1007中的每个周期”是否意味着2.5us (400kz 频率)?

    问题2.让我在下面确认一下

    一旦电流达到电流阈值、UVLO 是否会在1007周期内启用、对吗?

    ⑤「1007サイクル後にUV機能が働きます。」と、ご回答頂きましたが、μ A

    どの時点から1007サイクル後にUV機能が動作するのでしょうか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu-San、  

    如果 fsw 为400kHz、每个周期意味着2.5us。  

    2.在1007周期内不会启用 Vout UV 保护。 它仅在1007个周期后启用。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 钱圣

    对于2、客户想要知道的是" IC 何时将在1007周期后计数?"

    "达到电流限值时、IC 计数为1007个周期、UVLO 是否正常工作"?

    2.在1007周期内不会启用 Vout UV 保护。 它仅在1007个周期后启用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu-San、  

    启用 VDDQ 轨后、器件仅计算1007周期。  

    之后、如果电流达到电流限制、该器件将逐周期限制、一旦 Vout 降至 UV 阈值以下、就会发生 UV。 器件不会再对1007周期进行计数。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、钱圣

    我可以在下面问您吗?

    正如其下面的数据表所述、即使电流量高于其阈值(在本例中为1A)、IC 也不会采取电流保护行为的原因

     过流阈值设置为标称值的一半

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu-San、  

    您能否在 pdf 文件中提供客户原理图?

    只需检查所使用的电路和组件值即可。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我问他们