This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:VREF 引脚上的外部电容

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833266/tps2491-external-capacitance-on-the-vref-pin

器件型号:TPS2491

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2491并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.12 7.3.6 VREF、

该器件不需要旁路电容器。

但特殊应用可以连接1000pF 或更低。

您能否告诉我您认为使用哪种情况?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    我将深入研究这个问题、并在明天返回给您。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    如果您计划使用 VREF 为某些低功耗(<1mA)辅助电路供电、则可能需要放置旁路电容器。 在这种情况下、应放置<1000pF 以避免 VREF 上出现任何稳定性问题。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我了解添加外部电容的用例。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一