This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:折衷、优点与放大器;控制器(外部开关)与放大器的缺点;转换器(集成开关)

Guru**** 2766785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28881, UCC28742, UCC28722, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858349/ucc28911-tradeoffs-pros-cons-of-controller-external-switch-converter-integrated-switch

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件: UCC28881UCC28742UCC28722UCC28700

您好!

使用 WEBENCH 设计器时需要考虑的一个选项是在外部开关或集成开关之间进行选择。

我想知道折衷、优缺点是什么。 我正在设计 LED 驱动器。

谢谢大家、此致

Uwana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uwana

    由于您选择 UCC28911作为器件型号、我假设您正在寻找交流输入电压与90-305VAC 相似的 LED 驱动器。  如果情况并非如此、请告知我、因为以下建议并不全部适用。

    选择集成或外部开关的决定通常取决于系统级要求和设计人员的偏好。  以下是我们为每个选项强调的一些常见优势

    集成 FET

    • 由于组件更少、因此更易于设计
    • 示例器件:UCC28881、UCC28911

    外部 FET

    • 更大的设计灵活性、可优化额定电压和电流
    • 能够调整栅极驱动强度、从而在 EMI 性能和效率之间进行优化
    • 示例器件:UCC28700、UCC28722、UCC28742

    此致、

    Eric