请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61048 大家好、团队成员。
客户询问我的问题如下。
问题1.
当 IC 达到电流限制时、IC 将执行哪种类型的电流限制行为? (逐周期?)
问题2.
客户认为其数据表中的 PFM 模式看起来像突发模式。
您能否告诉我 PFM 模式和突发模式之间有何不同、以在其数据表中澄清什么是 PFM 模式?
(根据我的理解、PFM 模式是 IC 将其 Fsw 变为低电平、以避免光照模式下的开关损耗。
突发模式是在输出上没有负载时电源控制电路和开关电路被暂时禁用的情况。 )
他们之间是否有任何具体的不同、以阐明他们是什么?
Q3、三菱希望将输出电压设置为15.8V、
IC 能做到吗? 因为其数据表中的输出电压限制为15V。