This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:布局检查点是否正常

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833639/tps54335a-check-point-for-layout-is-good-or-not

器件型号:TPS54335A

你好


我的客户将采用 TPS54335A 进行新设计。

他们具有原始设计 (已经在市场中) 、但有多个退货、并对此感到担忧。

因此、我建议客户通过参考 EVM 来改进布局、并至少遵循新设计的要求。

www.tij.co.jp/.../snva054c.pdf


现在、客户已开始评估他们的新电路板。


客户之前已检查过 PH 端子(原始)

和之后(新建)。 其中: 24V 输入、3.3V 输出、120mA FSW=350kHz。

但是 、PH 端子的布局改进没有显著差异。

1 请您坦率地评论一下我们在一般情况下的布局改进吗?

(我有 atacched ppt 文件)

2 除了 PH 之外、您是否会建议任何改进有效性检查点?

3   例如,要检查 “COMP”或“Vsense”引脚上是否有噪声,可能是检查点?  如果是、还有哪些标准?

4  COMP 引脚上大约0.25V 的噪声是否会导致进入/退出 Eco-mode ?  我想 它不需要的操作。   我曾提到过以下帖子的0.25V。


e2e.ti.com/.../2371212

谨致问候

e2e.ti.com/.../TPS54335A_5F00_layout_5F00_before_5F00_after_5F00_e2e.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形正常、无需担心该波形。  

    第一个布局并不差、但第二个布局比第一个布局好、看起来不错。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaw-San

    感谢您一如既往的快速回复!!

    感谢您对 Q1布局的评论。

    我知道原始布局不算太差、PH 引脚也没有问题、谢谢。


    但是、客户正在调查几个市场退货的根本原因。 (所有这些 PH 引脚都短接至 GND)。

    客户的应用程序是"能源"、对于故障至关重要。


    我们担心一些噪声(由于布局不良)可能会在 市场上造成"接地反弹"并导致"控制器翻转"(www.ti.com/.../snva054c.pdf)。

    例如,我认为原始布局可能违反了“远离噪声源(例如,开关二极管、电感器)”。

    您是否建议遵循以下内容?


    Q2、您是否会告知除 PH 引脚以外的任何检查点?

    Q3例如,要通过示波器检查“COMP”或“Vsense”引脚上的任何噪声,可能是检查点? 如果是,是否有任何标准?

    Q4关于 Q3的标准,例如,COMP 引脚上任何大约0.25V 的噪声都会导致进入/退出 Eco-mode? 我想它不需要的操作。

    我曾提到过以下帖子的0.25V。

    e2e.ti.com/.../2371212


    很抱歉再次打扰您、但请告知

    感谢您的合作

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这种布局不会导致损坏、 从 SW 波形来看、它看起来不错。

    对于 COMP 和 Vsense 引脚、也没关系。  

    此外、您还可以使用 Webench 来检查稳定性。 我无法从幻灯片中的原理图中获得太多信息。

    最好联系 TI 的当地 FAE、我们也将继续通过 FAE 支持此案例。 那么、让我们离线进行进一步研究。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaw-San

    感谢您的快速回答!