This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:写入仿真但信号不良

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854763/mc33063a-write-simulation-but-bad-signals

部件号:MC33063A

您好!

我仿真了一个 Steppp 转换器。

我已经设置了电路并接收了与元逻辑相似/相同的信号

但我认为会出现问题、因为信号看起来很糟糕。

首先是模拟远程信息处理

现在、测量信号:

我找不到固定频率、更多的是摆动信号。

在 für 1,2µs 应用中、当 IGBT 切换时、我们通常具有50至100mA 的恒定电流和21A 的峰值电流。 频率为4、8或16kHz。

用于计算:

16kHz 时的62,5µs μ 1,2µs μ V/μ s * 21A =~400mA

400 +50mA =450mA

具有16V 输出、12V 输入和最小的开关频率、 55kHz 我已经计算:

Ton/Toff 0、60  
TON+TOFF 1、82E-05 S
TOFF 1、13 E-05 S
6、83E-06 S
CT 2、73 E-10. F
IPK 1、44 A
RSC 0、208 Ω μ A
最小值 4、74E-05 h
COUT 2、77 E-04 F

希望您能帮助我。

如果您想给我邮寄地址、我可以发送模拟模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您能帮您将模型附加到帖子中吗? 谢谢!

    我需要几天时间来检查模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    很抱歉、我没有看到添加附件的选项。

    我已将组件值更新为我们的 aktuell 硬件设置。

    我昨天还测量了8kHz 和16kHz IGBT 开关时的负载电流。 对于 IGBT 驱动器电源、我们使用130kHz 的 IR2085S。 请参见下面的。

    下图显示了我们的硬件上的 mesture

    负载大约为80-100mA

    负载80-100mA 加上开关负载

    8kHz IGBT 开关(中间~300mA

    16kHz IGBT 开关(中间~500mA)

    现在进行仿真

    e2e.ti.com/.../MC33063A_2D00_Q1_5F00_TRANS_5F00_BoostStartup_5F00_12to15_5F00_currently_2D00_setup.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我觉得这个模型有一些问题。 当电感器电流为1A 时、这些问题会导致器件以闭合的1MHz 频率进行开关。  

    工作台测试中的波形看起来正常、波形的频率约为50kHz。 您是否在实际电路中看到了问题?

    另一个问题是、如果电感器电流仅限1A、为什么要添加外部 NPN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。

    我们还将修改模式、但由于资源有限、这不需要很短的时间。