This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:输出电容器具有可怕的可闻噪声

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868204/tps61193-q1-output-capacitor-has-terrible-audible-noise

器件型号:TPS61193-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61193

尊敬的 TI 团队:

正如预期的那样、通过使用 PWM 调光产品 TPS61193、我们可以听到可怕的可闻噪声、我上传了我的 SCH、您能帮我们看看吗?

根据我的理解、可闻噪声来自 PWM 调光的最高和最低输出电流、高电流 Vout 较小、低电流 Vout 较高期间。 这将使陶瓷输出电容器可闻。

当升压转换器的电感器正在充电时、该噪声不是由输出纹波电压引起的、对吧? 因此、添加输出电容没有帮助。

我该怎么做?

谢谢你们,度过了一个美好的假期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先、您能帮助我确定噪声源。

    您可以取下一些电容器或将 陶瓷电容器更换为电容器、以确保电源。

    第二、您能否以电路图方式提供问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们使用麦克风测量了大致位置。 电感器声音的分贝约为55dB、输出电容器的分贝约为62dB。 它应该是来自陶瓷电容器的啸声。
    电解电容器有点笨重、高度过高。 目前、我们已将 PWM 频率提高到15KHz、而啸声已得到极大改善、但您的文档中描述了它将影响调光的线性度。 有任何其他方法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    解决此问题的另一种方法是使用 电解电容器。

    这种‘s 是基于 caremic cap 结构的。因此、如果您不想增加、则应使用电解电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank:

        电解电容器在 PCB 上占用的面积太大、高度太高、结构不可接受。 还有其他解决方案吗?

    当 PWM 频率增加时、发出的噪音几乎听不清、但 TI 的文档写道、它将影响调光的线性度。 具体而言、您能不能

    讨论影响调光线性的后果?

       谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    要解决电容器的噪声、您有两种方法

    1) 1)以增加频率

    2)使用电解 电容器或钽电容器代替陶瓷电容器。

    因此、您可以选择钽电容器作为另一种解决方案。

    关于调光的线性度:

    我想先问一个问题、你需要什么调光退休人员、你的线性要求是什么。

    您可以将调光重新表示为实际电流与最大电流之比。 有一个 FET 可控制输出电流、 因此您也可以将其视为 PWM 的占空比。FET 具有最短导通时间、控制电路具有最短的变化时间。因此、当频率较低时、FET 的占空比呈线性变化。

    例如,模拟传导时间为200ns,最小变化时间也为200ns,当频率为1kHz 时,您可以得到 0.002% 0.004%的占空比....当频率为100k 时,D 将为0.2% 0.4 ......




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank:

        我们目前没有可调光性测试、也没有线性度标准。

    因此、我想向您咨询、如果我增加 PWM 频率并影响光线性、我该怎么做来纠正它? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、我不知道您该怎么做、如果 没有线性标准、您为什么要纠正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank:

       是否需要用钽电容器替换所有陶瓷电容器?

       2. 我们的客户对调光没有要求,但我们在 TI 的文档中看到了这一点,所以我们想知道提高 PWM 频率对调光的负面影响是什么?

    谢谢!

    陈传

    13632994598

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要用钽电容器替换所有陶瓷电容器?

    :μ F 只是替换产生噪声的电容器。

     2. 我们的客户对调光没有要求,但我们在 TI 的文档中看到了这一点,所以我们想知道提高 PWM 频率对调光的负面影响是什么?

    答:您可以将其视为调光比的降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要用钽电容器替换所有陶瓷电容器?

    :μ F 只是替换产生噪声的电容器。

    回复:图片中的值是每个器件测量的声音分贝值。 当10uF 电容器替换为钽电容器时、

    发出的啸声会降低、但仍然存在。

    2. 我们的客户对调光没有要求,但我们在 TI 的文档中看到了这一点,所以我们想知道提高 PWM 频率对调光的负面影响是什么?

    答:您可以将其视为调光比的降低。

    回复:主观感受是否会产生巨大影响、从而导致视觉不适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换产生噪声的电容器

    2.no