This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130的电路板布线(VIN 信号/散热)。

Guru**** 2503195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829796/tps65130-board-routing-of-tps65130-vin-signals-thermals

器件型号:TPS65130

您好!  

我正在尝试遵循您数据表第24页上的建议布局。 几个问题:

您如何建议将 ENP、PSP、ENN 和 PSN 信号绑定到 VIN? 全部短接在一起和一个通孔下面的封装到 VIN?

是否应将引脚15处的 VNEG 连接到 VNEG 焊盘(布局的右下角)?  

此外、是否应该在焊盘上使用热性能?

最后、R4和 R3之间是否应该有连接、如下面蓝色所示?

谢谢、

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年8月19日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我何时可以对此问题做出响应? 这是我在整个 PCB 上剩下的最后一条布线。

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表第24页提供了如何放置组件和布线厚度的示例。

      您可以在以下位置的 TPS65130 EVM 指南中找到非常精确的电路板布局:

     http://www.ti.com/lit/ug/slvuaw6/slvuaw6.pdf

    您的应用中不需要 EVM 零欧姆电阻器、这些电阻器用于测试。

    ENP、PSP、ENN 和 PSN 可连接至 VIN。

    散热焊盘取决于您的电路板组件、不管是手动还是自动...

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我仍然无法判断布置的布局中的 R4和 R3是否应该连接?  

    您所附的 pdf 对此不清楚。

    谢谢、

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的、R3应连接到 R4。 在 pdf 中、R3为 R5、R4为 R2

    此致、

    Costin