This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:规格问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858652/lp87702-q1-spec-question

器件型号:LP87702-Q1

您好、先生、

客户使用 LP87702-Q1的两个降压功能来输出3.3V 和1.2V。

他们想知道在提供输入电压时、3.3V 和1.2V 准备就绪的最短时间是多久?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您指的是哪个 PN? 基本上、LP87702-Q1支持5V VIN、但我们没有任何可用的目录版本。 已发布 LP87702DRHBRQ1的输入电压为3.3V 固定电压。 这意味着 Buckx 输出电压可以在0.7V-3.36V 范围内处于最大 VIN-0.8V (<2A 负载)和 VIN-1V (>2A 负载)

    根据数据表、将 NRST 输入驱动为高电平将启动 OTP 读取并启用系统 I/O 接口。 从 NRST 复位输入上升沿到 I2C 写入或读取访问的最小延迟为1.2ms。 如果 Buckx 启动延迟为0ms、则压摆率和输出电容器定义 Buckx 输出就绪的最终时间。

    图莫