This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:分析支持中断

Guru**** 2533290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858496/tps5430-broken-analysis-support

器件型号:TPS5430

尊敬的 TI 工程师:

我的客户在其电源轨中设计了 TPS5430、最近他们从终端客户那里获得了许多产品退货、

他们进行了 AB-BA 测试、发现 TPS5430的击穿率为1~3%(内部 VCC/GND 短路)、

有时、TPS5430附近的 PCB 也会被烧毁、其输入电压为24V 且稳定。

他们正在分析此案例的根本原因、您能不能为该案例提供一些建议?

  1. 具有错误参数的环流二极管是否会导致 TPS5430的消磁? 随附的是数据表、如果它们以低等级性能组装了错误的二极管、会发生什么情况?
  2. 随附的文件包括原理图和 PCB 布局、您能帮您进行审阅吗?
  3. 系统视图中是否存在任何其他风险?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../MBRS4201T3.pdfe2e.ti.com/.../TPS5430-E2E.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Bruce、

    是的、我确实对原理图和布局有疑虑。 布局的关键提示是、应使用陶瓷输入电容、并且需要保持由输入电容、IC SW 引脚和 Vin 引脚、二极管形成的环路尽可能小。 请参阅数据表的第10章。

    通过这样做、我们可以使 SW 振铃保持较低的有效。

    如果二极管具有较大的反向恢复、则二极管还会影响 SW 振铃。 此外、如果二极管的击穿电压低、IC 肯定会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neal:

    明白了、非常感谢您的支持。