This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:电流设置无法正常工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869000/bq25710-current-setting-not-working-correctly

器件型号:BQ25710

尊敬的所有人:

我们正在使用您的 BQ25710电池充电器器件开发通用外部电池充电器。 我附加原理图。 我们仅需要用于外部电池充电的电路、而不需要 VSYS 电源。 因此、电池连接到 PWR_2、电源连接到 PWR_1。

问题是、我们无法精确控制充电电流 Ichrg。 例如:我们将 Ichrg 设置为256mA、但它是577mA、如果我们将充电电流设置为512mA、则它的值为932mA。

我们观察到、如果我们有14V 电源、例如纹波约为0.5V、则 BQ25710的 SRP 和 SRN 输入也会出现该纹波。 使用万用表、我们可以测量 SRP 和 SRN 引脚之间的正确电压、该电压等于上述电流(577mA 和932mA)、但我不确定 BQ25710是否能够正确测量。 ADCIBAT 寄存器中的电流测量值较低、与万用表测量值不匹配。 我们还尝试将去耦电容器0.1uF 放在 SRP 上、并将0.1uF SRN 接地、但它没有帮助。

请您建议问题出在哪里?

您能否建议您针对预期功能更正 IC 设置、或提供一些更详细的技术文档?

提示可能是 Q2在测试期间烧了几次、而且 Q5和 R2也由于某种原因烧了一次。

如果我们不需要调节 VSYS、也许我们应该在没有 BATFET 的情况下运行 BQ25710?

谢谢、

此致

Pavel Vavra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

       BQ25710目前无法在没有 BATFET 的情况下运行。 我怀疑充电电流精度问题与 PFM 模式的稳定性有关。 下面是我在原理图上的发现、请修改硬件以查看是否有任何改进。  

      1、由于您使用的是3.3uH 电感器、因此不仅应更改 IADBT 电阻器。 请仅相应地更改 COMP2补偿电阻器 R12值:

        R12=(3.3uH/2.2uH)* 10K = 15K

      2、输入电流感应 R1应为10m Ω 而不是5m Ω。 滤波器参数还应遵循如下所示的 TI 参考设计。 R3/R4 = 5 Ω;C20/C21= 33nF。

       

      3,最小输出电容应为7*10uF MLCC+ 1*47uF POSCAP。 这对于提高稳定性和减少输出纹波非常重要。

    此致

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢国,

    感谢您的快速回复和良好的建议。

    加1)很好的一点、我们忽略了这一点。
    2)添加了2)我们焊接了10m Ω、该感测值也存在问题。 在目标设计中、我们希望使用5m Ω 输入感应电阻器、以便能够使用高于6.4A 的输入电流、因为我们通常会在升压模式下工作、并希望尽可能获得最高的充电电流。 您认为这不起作用吗? 我们在数据表中找不到任何不允许降低该感应电阻值的注释。
    添加2)关于 R3/R4 = 5欧姆;C20/C21= 33nF 滤波器、我们也会尝试使用该值、但我们将数据表典型应用部分中的值放在这里、其中提到了10欧姆、15nF。
    3)添加3)我们将增大输出电容、这里也是一个很好的点、非常感谢。

    我们将尝试进行修改、并提供一些其他信息。 如果有任何进一步的建议,将不胜感激。

    再次感谢您、

    此致

    Pavel Vavra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

      

      BQ25710确实不能支持5m Ω 输入电流感应。

      如果硬件更改正常、您可以尝试8m Ω 电流感应以增大输入电流限制、但您应该注意降低输入电流感应电阻的潜在振荡风险。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ishuo、

    我们正在进行新的原型设计。 我们在 C29的原理图中发现了另一个错误、其中我们放置了680nF 而不是680pF。 我们将在下周测试新版本的原理图。 我们希望 BQ25710届时能够按预期工作。 如果是这样、则输入感应电阻器的最低可能值为8m Ω、对吧?

    此外、您能否为基本操作提供一些初始化代码示例、而无需打开任何特殊功能、仅用于设置充电电流和充电电压? 以消除初始化中可能出现的错误。

    我将在这里发布结果。

    非常感谢

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

      右侧、最小输入感应电阻为8m Ω。 但是、客户 应注意降低输入电流感应电阻的潜在振荡风险。

      我们的用户寄存器默认设置应适合初始化。  

    此致