尊敬的所有人:
我们正在使用您的 BQ25710电池充电器器件开发通用外部电池充电器。 我附加原理图。 我们仅需要用于外部电池充电的电路、而不需要 VSYS 电源。 因此、电池连接到 PWR_2、电源连接到 PWR_1。
问题是、我们无法精确控制充电电流 Ichrg。 例如:我们将 Ichrg 设置为256mA、但它是577mA、如果我们将充电电流设置为512mA、则它的值为932mA。
我们观察到、如果我们有14V 电源、例如纹波约为0.5V、则 BQ25710的 SRP 和 SRN 输入也会出现该纹波。 使用万用表、我们可以测量 SRP 和 SRN 引脚之间的正确电压、该电压等于上述电流(577mA 和932mA)、但我不确定 BQ25710是否能够正确测量。 ADCIBAT 寄存器中的电流测量值较低、与万用表测量值不匹配。 我们还尝试将去耦电容器0.1uF 放在 SRP 上、并将0.1uF SRN 接地、但它没有帮助。
请您建议问题出在哪里?
您能否建议您针对预期功能更正 IC 设置、或提供一些更详细的技术文档?
提示可能是 Q2在测试期间烧了几次、而且 Q5和 R2也由于某种原因烧了一次。
如果我们不需要调节 VSYS、也许我们应该在没有 BATFET 的情况下运行 BQ25710?
谢谢、
此致
Pavel Vavra