This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62095:TPS62095

Guru**** 2538270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853877/tps62095-tps62095

器件型号:TPS62095

问题如下: 我们使用 TPS62095将5.0V 转换为2.5V、并 向 FPGA 提供2.5V、但它会占用一些寄生信号间隔144KHz。 如果我们改为通过直流电源为 FPGA 提供2.5V 电压、则没有杂散信号间隔144KHz。

我还尝试使用这个外部直流源作为 TPS62095的输入电源、而不是+5V_Block_FPGA、结果是每144KHz 仍然有一些杂散信号。 杂散信号是屏幕截图中蓝线周围的红线、如下所示(  ps:我们知道蓝线、您无需在意)

我们如何消除144KHz 的杂散信号间隔? 谢谢你。 附件中提供了一些屏幕截图、如下所示

(PS:问题案例为 CS0090769)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在这里看不到您的附件。 我认为最好通过电子邮件进行此对话。

    我将很快与您联系。

    非常感谢您与我们联系!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您是否可以接受友谊请求、以便我们可以离线进行此对话?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我没有听到您的反馈。  

    由于不活动、我现在将关闭此线程。 如果 您有任何后续问题、只需在下面的这个主题上回答即可。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以接受友谊请求、以便我们可以离线进行此对话?

    —好的。  但是、我如何接受?

    我回复了一封电子邮件,您能收到吗? 电子邮件为:

    您好、Dorian

       很抱歉我迟到了,因为我 在出差。 问题仍未解决。

       我将附件附在电子邮件中,请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    如我的电子邮件中所述、我将关闭此主题。

    如果您有任何其他问题、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian