This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:有关公式(3)的查询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833244/tps2491-inquiry-about-formula-3

器件型号:TPS2491

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2491、并询问产品说明书 P.12的公式(3)。

如果能提供建议,我将不胜感激。

--

根据数据表的公式(3)、

查询(1)

我无法理解这个公式

我认为

RθJC RθJC (max)/μ s (max)< PLIM and Tj (max)/μ s (max)> PLIM

变换公式

RθJC (max)/μ s (max)<Tj(max)/RθJC(max)

PLIM:0<(Tj (max)-TS (max)) RθJC μ s (max)

这与公式(3)不对应、似乎是拼写错误。

请告诉我。

查询(2)

TJ (max)是结温。

另一方面、TS (max)是外壳温度。

我认为外壳温度与结温不同。

请告诉我为什么使用 TS (max)?

--

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    我将深入研究这一点、明天回来。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    TJ (max)是 MOSFET 的结温

    TS (max)或 TC (max)是 MOSFET 的外壳温度

    如以下简化的 MOSFET 热模型所示、PFET (在本例中为=PLIM)在稳态条件下流经环路。

    对于 FET (PLIM)上的给定功率应力、外壳节点以上的温升可按如下方式计算。

    温升= TJ (max)- TS (max) = PLIM * RθJC (max)

    SO PLIM =[ TJ (max)- TS (max)] / RθJC (max)

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我理解公式(3)。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一