This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:关于输入钳位 TVS 等

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833300/tps2493-about-input-clamp-tvs-etc

器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件:TVS3300

您好!

关于输入钳位 TVS

 关于"TPS2493:输入电容器等问题"中的 Q1、很难在我们的系统中放置输入 TVS、因为很难放置保险丝。

但是、我们的系统不会因正常用户(只有服务工程师才能做到)而出现热插拔频率。 因此、我认为不 使用输入 TVS 的风险很低。

如果您有任何其他解决方案、请告诉我。

关于电流检测值

关于"TPS2493:输入电容器等问题"中的 Q2、我听说不建议在 DCIN-VCC 引脚之间插入电阻器。

但 我们需要该解决方案来通过短路测试(VCC-GND)、因为很难在 DCIN 线路中放置保险丝。

请告诉我使用 该解决方案计算电流检测值的方法吗?

如果您有任何其他解决方案、请告诉我。

此致、

卡苏加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuga、

    感谢您的联系。 我将在明天之前完成并作出答复。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuga、

    1A)过载或短路事件期间断开高电流时、也会发生电压瞬变。 我建议在您的电路板上进行热插拔、过载和短路测试、并确定风险。

    如果空间是一个限制因素、您可以查看 TVS3300类型的器件。

    2A)器件在使能状态下通过 Vcc 引脚消耗~1mA 的电流。 该路径中的任何电阻都会产生压降并改变有效的 Vcc 感应电压。

    例如、如果使用10欧姆、则会产生10mV 的压降和相应的偏移。

    在正常情况下、电流限制为50mV/Rsense。 放置10欧姆电阻时、电流限值会增加到60mV/Rsense。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的建议。

    关于2A)、我将插入 0.1欧姆电阻器或芯片保险丝(~1A)、以最大限度地减少增加的电流限制。 (典型值50.1mV/Rsense)

    顺便说一下、您是否知道有客户使用此解决方案?  此解决方案是否有任何经证实的结果?

    此致、

    卡苏加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuga、

    我从未听说过这个 Vcc 接地短路通过测试。 您是否有需要遵守的任何特定标准?

    什么是最终产品?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    >最终产品是什么?

    它是医疗监视器。

    它 只需通过 IEC60950-1直流器件认证、无需任何特定的直流电源。

    通常、我们的监控器 经过特定直流电源认证、可防止短路测试。

    此外 、我们 无法使用保险丝、因为没有合适的器件。

    因此、我们需要通过其他解决方案提供输入保护。

    此致、

    卡苏加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuga、

    感谢您提供信息。 如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、Rakesh