This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:TPS65105

Guru**** 2380690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858287/tps65105-tps65105

器件型号:TPS65105

您好!

我正在尝试使用 TPS65105进行设计、我需要让 VCOM= 4.04V。我非常努力地想了解如何根据可用的数据表更改 VCOM。 此外、我还知道如何通过按电阻添加分压器来更改它。 但我还有其他方法或公式可以使用吗?

此致  

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    感谢您的发帖。 我们将研究您的查询、并在接下来的几天内作出响应。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    VCOM 输出只是 VCOMIN 的缓冲器版本、因此我不确定公式是什么意思。 最简单的方法是仅使用 VO1并使用电阻分压器在 VIN 处生成4.04V 电压、如数据表中的典型应用电路所示。 使用该图中的引用标识符、VCOMIN =(R8/(R7+R8))* VO1。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    我可以解决我的问题。  

    谢谢

    Farzaneh