This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:100%占空比

Guru**** 2537470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858003/tps54302-100-dutty-cycle

器件型号:TPS54302

我的直流输入电压范围为10V 至16V。 输出范围为10至12V。  

当 TPS54302占空比为100%时、高侧 MOSFET 会导通、输出等于输入?

电流限制是否有效?

Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、输出电压略低于输入电压。 高侧 FET 不会始终开启、当触发 BOOT UVLO 时、高侧 FET 会关断、低侧 FET 会导通、以便为 BOOT 电容器充电。

    则电流限制有效。

    肖恩