This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:轻负载/空载条件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833387/lm3478-light-load-no-load-condition

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好!  

我在一个月前发布了这个与 LM3478相关的问题(当我的 SEPIC 在脉冲跳跃模式和正常模式之间发生变化时、我的负载瞬态至少为2V): https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/814741/3016148?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM3478%20light%20load#3016148

在轻负载/空载条件下、LM378将进入脉冲跳跃模式。 这可以通过向输出添加虚拟负载来克服。

如果不需要这种情况、请查看  LM5155 以替换  LM3478

谢谢、

Garrett

我不n´t 向输出添加虚拟负载、因此建议查看 LM5155、而不是 LM3478。 查看数据表、可以看到该芯片也可以进入脉冲跳跃模式。 我如何才能保证我不会遇到与 LM3478中此模式变化相同的问题? 关于此脉冲跳跃模式、没有太多信息或图形。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    跳过的原因是控制器可以发出的最短导通时间大于输出调节需求。  LM5155的最短导通时间为50ns、而 LM3478的最短导通时间为352ns。  因此、使用 LM5155进入跳跃模式的机会就会减少。  如果它进入、您将获得更低的纹波电压。

    希望这能澄清。  请订购 LM5155升压 EVM 进行评估。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的快速回答。

    需要注意的是、我想设计一个 SEPIC 输入电压= 10V 至30V、输出电压= 12V、输出电流= 0.7A、 n´t、在 Webench 中还没有针对这种拓扑的选项(使用 LM5155)、因此我无法进行快速除法来测试这一点(实际上、计算补偿网络也是一项困难的任务)。 在这种情况下、您有什么建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了我们的 EVM (将在几周内发布)原理图、希望 您可以尝试一下。

    e2e.ti.com/.../BMC030A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    谢谢、

    Youhao