This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z90:BQ20Z90EVM 软件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868755/bq20z90-bq20z90evm-software

器件型号:BQ20Z90
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

客户正在支持传统 BQ20Z90设计、并需要 EVM 软件。  根据此 E2E 帖子、该软件仅根据请求提供:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/688955

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我将查看并了解如何与您分享 客户所需的 EVM 软件。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、我是这位客户。  我的当前笔记本电脑上安装了 EVM 软件、但由于这些软件是租用的机器、因此我每3年必须重新安装所有软件、包括 bqEVSW 代码。  我们销售了大量电池中的 z655和 z90电量监测计、我需要该软件来执行故障分析并继续支持此产品。  由于 z90仍在积极销售、为什么 bqEVSW 软件不可用?  无论如何、我是一位有效的客户、尝试使用您的部件为产品提供服务、并需要您的软件来完成此操作。  感谢您快速解决此请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    我已经收到了 Mark 关于您的请求的另一封电子邮件。  我们的高层管理人员已经参与并将对此进行研究。

    如果有任何更新、我将提供反馈。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们仍在耐心等待软件。  状态是什么?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可能已经注意到、我已经在我们的管理团队中为您提供帮助。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢你。  我能够下载该软件。  我建议将其发布在 TI.com 上。

    此致、
    标记