This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:图34:IVSL 与从 CS 引脚流出的电流之间的关系

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858206/ucc28780-figure-34-relationship-between-ivsl-and-current-out-of-cs-pin

器件型号:UCC28780

您好!

在数据表中、图34显示对于966μA μ s 以上的 IVSL、VCST (OPP)不会改变:

即使 ROPP 大于0Ω μ V、也会出现这种情况。 这是否意味着、即使 IVSL 继续增加、来自 CS 引脚的电流也不会增加? 我们一直观察到、对于增加的输入电压、即使 IVSL 高于966μA μ s、OPP 阈值也会继续下降。 这将指示从 CS 引脚获取的电流遵循 IVSL、而不管 OPP 阈值如何。

谢谢、

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 IVSL > 966uA 后、即使 IVSL 进一步增加、CST (OPP1)也会保持恒定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    感谢您的快速响应。

    Connor