This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:锁存模式?

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858067/lmg1020-latch-up-mode

器件型号:LMG1020

您好!

在突发模式下、当输出低于-2V 时、LMG1020是否可以进入锁存模式? 如果是、解决该问题的最佳方法是什么? 我查看了数据表、但没有看到任何有关闩锁事件的信息。  

非常感谢、

Ishraq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishraq、

    感谢您深入了解 lmg1020。

    当您说锁存模式时、1020输出在运行期间被锁存、在此期间、输出在输入关闭时保持开启(或即使输出开启、输出仍保持关闭)?

    在 Lmg1020没有锁存模式下、这是正常运行的一部分。 1020种工作条件是什么?

    是否正在测试总线电压和负载? 在什么条件下会出现此问题? 您能否利用输入和输出波形的示波器截图查看这是否是一个问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    结果是欠压闭锁条件出现错误、现已解决。  

    谢谢!