This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:使用 UCD3138控制直流/直流转换器的压降

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832948/ucd3138-use-ucd3138-for-droop-control-of-dc-dc-converter

器件型号:UCD3138

我想对直流/直流转换器使用压降控制来实现多个电压源的并行输出。 UCD3138能否实现此功能? 通过查看 UCD3138的编程手册、我找不到相应的功能模块。 我期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、UCD3138当然可以实现压降模式电流共享。

    ADC-12可以测量连接到其中一个通道的电流输出。

    然后、固件将定期调整前端 EADC-DAC 作为输出电流的函数。 需要在固件中实现 DAC 基准电压与输出电流等式。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!