This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920支持的最大 Ah 量是多少?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, BQ40Z50, BQ4050, BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868857/bq76920-how-much-max-ah-does-bq76920-supports

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ40Z50BQ4050BQ34110BQ34Z100-G1BQ34Z100BQ34Z100EVM

您好!

我们正在为容量为30Ah 的12V (4节锂聚合物)电池设计库仑计数器和电池监控器。 请注意、我们不包含任何充电电路、充电将在外部完成。 我想知道 BQ76920是否支持我们所需的容量? 此外、我们需要考虑的参数。

此外、我们还可以考虑其他类似规格的替代方案(不包括 BGA 封装)吗?

谢谢、

Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    该器件测量并报告流经感测电阻的电流。  您只需选择感应电阻器、使最大电流不超过测量范围(200mV)。  该器件未集成电流值、您可以在主机处理器中或通过使用 bq78350配套监测计来实现该目的。

    您可能会考虑 BQ40z50或 BQ4050、它们均采用32引脚 QFN 封装、并包含监控、保护、电池平衡和电量监测功能。  由于这些器件确实会随着时间的推移对电荷进行积分、因此您需要确保最大值不会超过其累积的电荷范围。  如果是、可以使用电流调节或容量调节来解决此问题、这可以有效地诱使器件认为电流小于它的大小、从而减少累积的电荷值。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的回复。 我们将进一步研究。  

    此外、您能否确认 bq34110可用于我们定期使用电池的应用? 实际上、我们对 TSSOP 更满意。  

    谢谢、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否还确认 bq34410是否支持 LiPo?

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他问题、如果您也能回答、那将会很好。

    您能否确认锂离子充电控制器和监测计 IC 是否可用于锂聚合物? 看起来它们具有类似的化学成分。

    谢谢、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    bq34110可与 LiFePO4电池以及 bq4050、bq40z50和 bq34z100-G1配合使用。   

    bq34110和 bq34z100-G1的相似之处在于、它们只集成了监测功能、而不是保护功能或电池平衡功能。  它们通过测量栈顶电压并将整个电池组建模为单节电池来执行监测。  bq34110使用 CEDV 监测算法、该算法主要基于库仑计数。  为了正确跟踪电池老化、您的电池组需要定期在充满电和 EDV2 7% SOC 电平之间循环、只有在它通过这些端点时、它才决定容量因老化而降低的程度。

    bq34z100-G1采用 Impedance Track 算法、该算法更先进、精度更高、但设置和调优也更复杂。  此监测计不要求电池组在满电量和7%之间循环、它可以确定电池组是否进入宽松状态(不过、必须满足许多条件)。

    bq34110和 bq34z100-G1都位于 TSSOP 中。  bq4050 (32-QFN)使用 CEDV、而 bq40z50 (32-QFN)使用 Impedance Track、它们还将保护与高侧 NFET 驱动器以及无源电池平衡相集成。  它们测量每个串联电池的电压、并根据每个电池的测量值进行监测和保护。

    另一个选项是 bq78350-R2 + bq76920。  这种双芯片组合可分别在每个电池上实现 CEDV 监测、并提供保护(具有低侧 NFET 保护 FET 驱动器)和电池平衡。  两个器件都在 TSSOP 中。

    当您将 Impedance Track 监测与 LiFePO4化学电池配合使用时、您需要正确配置器件、因为这些电池需要更长的放松时间才能接受其电压完全稳定并将其用于监测。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一个帖子中讨论了监测计选项。  我不太熟悉我们的 LiFePO4充电器解决方案、我建议您在电池充电器 e2e 论坛下发布该问题、该小组的某个人可以提供比我更好的响应。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的回复和详细信息。 很少评论和问题;

    =>在 我们使用 LiPo 时、您正在谈论 LiFePO4。 您能否确认 bq34z100-G1和 bq34110支持 LiPo?  

    =>您能否确认 bq34110是否仅适用于极少放电的电池? 在本例中、我们将持续使用电池。  

    =>我们想继续 使用 bq34z100-G1。 根据参考设计、我们有 BAT+、BAT-和 PACK-。 我知道 BAT+和 BAT-将来自 BAT+和 PACK-、这是我们将系统接地的地方、但在本例中、I2C 和器件等数字引脚如何接地? 根据参考设计、它们都是关于 BAT-的参考。 请澄清这一点、以便我可以将其正确地连接到我的系统接地。 请注意、bq34z100将添加到我们的电路板上。  

    =>上面的 snpashot 中的 C5和 C6是指哪个接地? 从符号开始、它看起来是 GND、但旁边没有名称。  

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    啊、抱歉、是的、我是在谈论 LiFePO4。  这些器件都支持锂聚合物。

    bq34110可应用于定期循环或极少放电的器件、它不需要极少放电的应用。  该器件内的放电结束确定功能(用于极少放电的应用)是与监测分开的模块。  因此、您只需使用监测功能并将服务终止功能停用。

    请注意、bq34z100和 bq34z100-G1是不同的器件。  您应该重点关注 bq34z100-G1、它是最近更新的。

    关于原理图中的接地端、AGND 用于敏感模拟测量、因此应将其布线以避免直流电流过它、直流电流将从 BAT-流向感应电阻器、然后流向 PACK-、但 AGND 将以开尔文连接回 BAT-点。  GND 连接用于不太敏感的用途、例如 LED 电流。  请注意、电池组电压测量是测量 BAT 引脚和 VSS 引脚(连接到 AGND)之间的差分电压。  因此、AGND 上的任何噪声也会影响电池组电压测量。

    关于 C5和 C6、实际上最好只使用 C7并移除 C5和 C6。  C7用于对感测电阻两端的差分信号进行差分滤波、而 C5和 C6可将 GND 线路的噪声耦合到库仑计数器。

    PACK-和 BAT-之间的差异将仅是感测电阻两端的电压。  由于系统接地(PACK-)是与 bq34z100-G1进行通信的处理器的接地、因此您的数字总线将相对于处理器被称为该电平。  从 bq34z100-G1的角度来看、它的接地端是 BAT-、因此会在检测电阻器上包含额外的压降、但这应保持足够低的电压、以免影响总线通信。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是的、我使用 的是 bq34z100PWR-G1。 我刚刚完成了原理图、需要您的帮助才能进行审阅。 请查看下面提供的快照、之后很少有与之相关的问题;

    =>请注意、我有+12V 的电池正极和 AGND 作为电池负极、相同的 AGND 正在运行并连接到 BQ34Z100的 VSS。 GND (标记为蓝色)将作为 GND 连接到系统的其余部分(MCU 和除 VQ34Z100PWR 之外的所有其他电路)。 请确认是否一切正常?

    =>参考设计具有适用于16V、32V 和48V 电压的跳线和分压器网络。 在本例中、VBAT 最大值为12V。 您能不能建议通过该分压器获得的 VBAT 引脚电压是多少? 现在、我一直将其相对于16V 的 VBAT 进行保留。   

    =>我们能否从本地生成的3.3V 电压运行 Regin 引脚? 如果是、则电流消耗量将是多少。 我已经检查了数据表、但找不到任何相关的图。 其次、在本地3.3V 时、我们是否需要将 BQ34Z100保持在 AGND (BAT-)? 我想我们是否可以避免使用额外的电路(Q1、Q2、R44、R58、R54、 R57和 D1)。 但一般来说、我可以保持这种状态、在任何情况下、I2C 上的上拉电阻都将连接到 MCU 3.3V。

    =>我们需要监测温度、因为现在我刚刚在引脚11添加了 R66、但我们能否在电池附近添加一个热敏电阻、然后通过接头将其连接到 REG25引脚和 TS (引脚11)。 恐怕这会增加电线的噪声。

    =>请告诉我此电路是否存在任何其他问题。  

    谢谢、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我相信您将 VSS 连接到 AGN=BAT-是正确的。  您显示的感应电阻为10m Ω、您预计流经该电阻的最大电流是多少?  如果电流可能超过几十安培、则可能会在通信期间引起问题、因为 MCU 的 GND 将与监测计的 GND 相差几百 mV。  如果您在这方面遇到问题、可能需要减小感应电阻器值。

    我不明白为什么您有两组电路为 Regin 供电(R54/R57、Q1/Q2、R44/R58)?  我相信您只需要一个、因此可以移除 R57、Q2。  我也不知道为什么您有 R44和 R58电阻器、我认为这些电阻器可以移除/短路。  Q1实际上是一个源极跟随器、其源极驱动 Regin。  鉴于您的电压不是太高、您也可以移除 R54并将 Q1的漏极直接连接到 BAT+。  R54有助于将一些热性能从 FET 移开、以避免其过热。

    在闪存写入期间、Regin 电流可以增加5-10mA、这是主要的电流负载。  剩余的项目<1mA。

    监测计需要将 VSS 连接到 BAT-、否则电池电压测量将产生显著误差。  但是、如果您愿意、可以以不同于使用此电路的方式生成 Regin 电压。

    多节模式下 BAT 上的电压需要保持在900mV 最大值以下  请参阅数据表 第7.3.8节"电压测量和校准"。

    热敏电阻通常连接到电池、因此它们通常具有较长的导线连接到 PCB。  只需尽可能缩短它们的距离、并使它们尽可能靠近、如果可行的话、可能是双绞线。

    如果我的同事在该设备上拥有更多专业知识、如果他们有更好的建议、我也会向他们推荐。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我相信您将 VSS 连接到 AGN=BAT-是正确的。  您显示的感应电阻为10m Ω、您预计流经该电阻的最大电流是多少?  如果电流可能超过几十安培、则可能会在通信期间引起问题、因为 MCU 的 GND 将与监测计的 GND 相差几百 mV。  如果您在这方面遇到问题、可能需要减小感应电阻器值。

    谢谢、我将负责处理电阻器值。  

    我不明白为什么您有两组电路为 Regin 供电(R54/R57、Q1/Q2、R44/R58)?  我相信您只需要一个、因此可以移除 R57、Q2。  我也不知道为什么您有 R44和 R58电阻器、我认为这些电阻器可以移除/短路。  Q1实际上是一个源极跟随器、其源极驱动 Regin。  鉴于您的电压不是太高、您也可以移除 R54并将 Q1的漏极直接连接到 BAT+。  R54有助于将一些热性能从 FET 移开、以避免其过热。

    我遵循了 TI 的参考文档 bq34z100EVM、该文档具有这些额外的 MOFET 和电阻器。 目的可能 是减少 RDS (并联另一个)。  

    多节模式下 BAT 上的电压需要保持在900mV 最大值以下  请参阅数据表 第7.3.8节"电压测量和校准"。

    谢谢、针对该电压设置电阻器。 顺便说一下、我们是否可以使用该 BAT 引脚来监控电池输入电压并通过 I2C 将此信息传输到 MCU?

    如果我的同事在该设备上拥有更多专业知识、如果他们有更好的建议、我也会向他们推荐。

    当然、请将其转发给他们、以防他们对此有任何评论。  

    感谢你的帮助。

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我不明白为什么包含并联 FET 和电阻器。  我已将您的主题传递给我的同事、尽管他们可能会在下周之前因休假而无法回复。

    关于监控电压、监测计将报告其测量的电池组电压、您的 MCU 可以通过 I2C 使用 Voltage()命令读取此信息。  您可以使用命令从监测计中读取许多内容、包括电压、电流、温度、SOC、 等等

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Terry 的整体帮助。 我期待各位同事的答复。  

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    bq34z100-G1使用分压器、并通过 BAT 引脚上的 FW 将其降压。 您将需要使用此电池组电压进行监测。 您还可以通过 I2C 读取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kang 和 Terry、

    我很困惑! 目前、我处于布局阶段、我已经查看 了 bq34z100EVM 文档中提供的参考设计原理图和布局图。 我可以看到、BAT-通过 SH1和 SH2具有 AGND 和 GND (在原理图快照上用红色圆圈标出)。  

    在布局侧、我可以看到 BAT-将感应电阻器(也会感应到原理图中所述的电路的其余部分)。 为什么整个电路板的其余部分(包括多边形)连接到 GND (原理图快照上用红色圆圈标出)而不是 AGND。 同样的 GND 也会连接到与处理器通信的接头、而不是 PACK-? 我之所以提出这一问题、是因为在我的系统中、我将 I2C 连接到参考设计的 PACK 接地的过程。 请对此进行澄清。  

    此外、是否可以短接 AGND 和 GND (在原理图中、这仅称为 AGND)?  

    谢谢、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步说明、我随附了包含此电池电量监测计和5V 稳压器模块的侧面原理图快照。 请注意、在我的原理图中、GND 表示 PACK-这是 TI 参考设计提供的。 我的原理图 AGND (用红色圆圈标出)表示传感器电阻器之前的 BAT-、因此我不使用此 AGND、否则、与5V 稳压器类似、我使用的是 PACK-的 GND (用蓝色圆圈标出)、否则会使用相同的 GND。  

    谢谢、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你们对我的最后一封邮件有什么评论吗? 我期待你的答复。

    谢谢、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我建议遵循 EVM 建议。 您所参考的接地端在感应电阻器上是不同的。 在本例中为2m Ω。

    谢谢