This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:每当我安装带电电池(LET#39;s 说18V)时、我都会损坏 Q1、Q2、Q3的某种组合或全部。

Guru**** 2536960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855746/bq24617-whenever-i-install-a-charged-battery-let-s-say-18v-i-damage-some-combination-or-all-of-q1-q2-q3

器件型号:BQ24617

当我安装带电电池(例如18伏)时、我会损坏 Q1、Q2、Q3中的任何一个或全部。  为什么会这样、以及如何修改电路、使带电的电池不会损坏这些 MOSFET 中的一个?   

e2e.ti.com/.../Q1Q2Q3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

      L1的值是多少? 您的原理图中 R3和 C8的用途是什么? 什么是输入电压? 您还能向我展示包括输入侧在内的整个原理图吗?

    下一步是订购 EVM 并在进行任何更改之前评估您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

      我们没有听到你的声音,希望你的问题得到解决。 如果不能随意发布。