This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511-Q1:操作相关查询

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833804/tps2511-q1-operation-related-inquiry

器件型号:TPS2511-Q1

你(们)好

我的客户对 TPS2511-Q1的运行有一些疑问:

1) 1) TPS2511-Q1在 DM/DP 引脚上无法识别产品时如何工作? 它是否一直在尝试为它充电?

2) 2) TPS2511-Q1是否在无负载时一直尝试充电? 还是关闭输出?

3) 3)如果连接了极低的负载、并且流过的电流高于 TPS2511-Q1允许的电流、TPS2511-Q1会产生什么影响?(有关瞬时过载的影响和持续过载的影响的咨询)

4) 4)如果未连接负载、IC 能否产生热量?

5) 5)我的客户应用了两个 TPS2511-Q1。 如果将 TPS2511-Q1的端口(引脚3)连接在一起为 IC 输出供电、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的全某:

    感谢您在 tps2511-Q1提出问题、您可以在下面找到我的评论:

    1) 1) TPS2511-Q1在 DM/DP 引脚上无法识别产品时如何工作? 它是否一直在尝试为它充电?

    --> tps2511-Q1将 DP/DM 设置为驱动器模式,电话将自行识别此信号并开始充电行为。 如果电话无法识别,tps2511-Q1将保持在分频器1模式。 该器件是无源器件、可告知手机这是 DCP 端口、充电行为取决于手机本身。  

    2) 2) TPS2511-Q1是否在无负载时一直尝试充电? 还是关闭输出?

    -->它不会关闭输出(VBUS 有5V),它保持在驱动器1模式,并通告这是一个 DCP 端口。  

    3) 3)如果连接了极低的负载、并且流过的电流高于 TPS2511-Q1允许的电流、TPS2511-Q1会产生什么影响?(有关瞬时过载的影响和持续过载的影响的咨询)

    -->高负载电流和低负载电流时的 tps2511-Q1几乎相同。 不同的是、高负载电流将通过内部电源开关的 Rdon 产生热量。  

    4) 4)如果未连接负载、IC 能否产生热量?

    -->即使没有连接电话,tps2511-Q1也会消耗电量,但与连接负载相比,热量要小得多。

    5) 5)我的客户应用了两个 TPS2511-Q1。 如果将 TPS2511-Q1的端口(引脚3)连接在一起为 IC 输出供电、是否存在任何问题?