This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:宽输入电压替代解决方案

Guru**** 2380200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65133, LM5166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857335/tps65133-wide-vin-alternative-solutions

器件型号:TPS65133
主题中讨论的其他器件: LM5166

您好!

我们正在寻找输入电压高于30V 且具有分离轨输出的双路直流/直流。

目前、我们使用 LM5166从30V 开始降压、然后 使用 TPS65133来实现分离轨(正负输出)。

也许最好使用一些具有内部开关和外部二极管以及低外部组件的双路 dc/dc。

欢迎提出任何建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在11/19/19之前收到回复。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我们的产品系列中没有任何具有宽输入电压范围(例如您提到的30V)的分离轨直流/直流转换器。 通过降压和使用分离轨转换器、您可以找到正确的解决方案。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    好的、谢谢;也许我们那时有一些基于直流/直流控制器的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我在 TI.com 上进行了快速搜索、 但也找不到合适的解决方案来实现基于控制器拓扑的分离轨。 我建议创建另一个 e2e 线程、而不在其中提及特定的器件型号、以便有望将其分配给可能更了解一般解决方案的人员。

    此致、

    辽卡特