This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65160:TPS65160电源问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830673/tps65160-tps65160-supply-issue

器件型号:TPS65160

我们在项目中将 TPS65160用于 TFT 显示屏。根据我们的设计、我们不会获得 VGL (-5V)、问题可能出在哪里?Vcom 也会出错(5V 而不是3.3V)

请指导。我们使用推荐的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meenal、

    让我联系支持该部件的专家。 请在8/20之前给出答复。

    此致、

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meenal、您好!

    我对我们团队中的一些成员最近在暑假时出现的延迟回应表示歉意。 您是否获得了正确的 Vs 电源(升压电压)和 VGH 、而不是 VGL? 除了明显的原理图错误或电路板组装问题的原因之外、很遗憾、如果没有其他大量信息、我很难知道是什么导致它没有适当的 VGL 级别。 如果您将原理图发送给我、我很乐意查看它、看看我是否会发现可能导致它没有适当 VGL 电压的错误。

    此致、

    辽卡特