This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:DDR3调节

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857561/tps51206-ddr3-regulation

器件型号:TPS51206

大家好、

TPS51206是否支持以下 DDR3调节?

-当 VDDQ <500mV 时、VREFCA 必须<= 300mV。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、  

    TPS51206支持 DDR3应用。  

    在 DDR3应用中、典型的 VDDQ 电压为1.5V。  

    如果 VDDQ 小于500mV、我认为 DIMM 将无法工作。 您可以进行双重检查吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    谢谢。

    这个问题与启动/关断瞬态有关。 VDDQ 为恒定1.5V。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、  

    VTTREF 将跟踪 VDDQ/2。  

    当 VDDQ <500mV 时、VREFCA 将< 250mV。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    非常感谢!

    此致、

    Itoh