This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:具有双路正负输出的 INQUIRE 分离轨转换器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829434/tps65131-inquire-split-rail-converter-with-dual-positive-and-negative-outputs

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件:TPS65130

您好、先生、

我是否可以向您学习 TI 是否具有 具有具有双路正负输出 IC 的分离轨转换器、它是否可以支持 Vin=16V、Vout=12V 和-12V、最大输出电流=0.5A?

感谢你的善意帮助。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在8/16/19之前回复。

    谢谢、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    由于我们的一些团队成员最近在暑假、我对延迟回复表示歉意。

    遗憾的是、我们没有支持16V 高输入电压的分离轨转换器。 我们有 TPS65130/131、132、133、135等、但它们支持大约5.5V 的输入电压。

    此致、

    辽卡特