This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:SS 和 COMP 组件的额定电压需要是多少?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858359/tps55330-what-do-the-voltage-ratings-for-ss-and-comp-components-need-to-be

器件型号:TPS55330

在 TPS55330 EVM BOM 中- SS 和 COMP 引脚上的电容器全部额定电压为50V、但 TPS55330数据表中的 ABS-MAX 表将这些引脚上的最大额定电压分别为5V 和3V (SS/COMP)。

请提供建议。

标记 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    正确的是、这些引脚上的最大额定值小于10V。 因为陶瓷电容器在直流电压偏置下具有电容降额。 使用50V 额定电容将使有效电容与正常电容几乎相同。 例如、如果对 SS 引脚使用10V/100nF 电容、当 SS 引脚电压为5V 时、有效电容仅为50nF-70nF。 因此软启动时间将小于计算结果。 使用50V/100nF 电容时、有效电容几乎为100nF。

    如果客户真的关心电压额定值、他们可以选择较低的额定值上限。 它不会产生很大的影响。