This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302:空载时输出异常

Guru**** 2582575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831147/ucc256302-ucc256302-abnormal-output-when-no-load

器件型号:UCC256302
Thread 中讨论的其他器件: TL431

大家好、

我正在使用 UCC256302调试 LLC 电路。

当无负载时、输出保持在17- 24VDC 的振荡状态

您能给我一些建议吗? 导致问题的原因是什么? 非常感谢。

BR、

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    振荡可能是由于环路稳定性和光耦合器 TL431反馈电路设置不正确。

    以下应用简报提供了一些设计指南行、可帮助您提高设计稳定性。

    您可以在该 Web 地址找到它

    还有 Excel 软件设计 工具可用于检查您的设计。  您可以在该 Web 地址找到它。

    还有一个评估模块可供您订购和评估、以帮助您进行设计。  可以在以下网址找到该文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这种情况仅在空载条件下发生。 如果我连接最小负载、则根本不会发生该振荡。 请提供建议。  

    BR、

    巴拉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    Ben 将进一步研究这一问题、以帮助您解决问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    空载时、LLC 是否处于突发模式? 您是否看到 VCC 降至10.5V? 可能发生的情况是控制器开关频率不够高、无法使 VCC 保持在重启阈值以上。 有几种方法可以解决这一问题。  

    VCC 上的电容更大

    2.通过调整 LL/SS 电阻分压器或调节 VCR 电容、略微降低突发阈值

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    目前、我们在设计中禁用了该突发模式设置。 LL/SS 引脚中只有软启动电容(0.22uF || 487K)。 这意味着增加 VCC 电容,但我们已经准备好1000uF 了。 我是否应该增加更多?

    请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    您能否在空载时测量 VCC 电压和 LO? VCC 是否降至10.5V?  这将有助于确认压降是由于开关频率较低所致。  我建议在 LL/SS 引脚到接地之间安装一个470kΩ Ω 电阻器。 这是为了确保突发模式设置被正确地最小化。我们可以考虑的另一个选项是减少 VCR 和接地之间的电容。 这还有助于降低有效突发阈值。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果 需要更多支持、请尝试进行此更改并发布。  

    BR、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bala、

    让我知道它的外观、然后我们将从这里开始。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    由于这已转移到电子邮件、我将关闭此主题。 让我们通过电子邮件继续。

    此致、

    本·洛夫