This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:LM3643的使用寿命

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857926/lm3643-life-time-of-lm3643

器件型号:LM3643

我 使用 LM3643仅驱动一个 LED。 LED 连接到 LED1。 电流设置为725mA。 它用于选通模式。 选通信号为30Hz 脉冲、 占空比 为50%。 应用程序以50%模式以30Hz 的频率驱动此 LED 最多10分钟、并至少休息10分钟。  在这种应用情况下、LM3643的正常工作寿命是多少? 如果降级、降级符号是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

        我们没有此类数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

       我认为很难提供这种数据。  是否有任何器件 可以提供类似数据? 它与操作环境具有密切的关系。 您提供的条件 不足以 估算寿命。