This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843AQ:UC2843AQ 启动优化

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843AQ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833721/uc2843aq-uc2843aq-startup-optimization

器件型号:UC2843AQ

尊敬的团队:

请在以下方面提供支持:

测试了 UC2843AQ 并使用"启动电路"准备原理图。
我们有以下问题:

如何实现更短的启动时间、但在 Rstart 上保持低功耗? 尤其是在高电压(110V)下
我们的想法是将电压稳定(在 Rstart 中)与一个 NPN 晶体管一起使用、该晶体管仅在启动时才有效。


也许您还有其他想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、5t34m、

    您可以使用高值电阻器串+齐纳二极管对高电压 MOSFET 进行偏置、以提供更快的启动时间、但保持低静态功率损耗。 以 PMP7760为例进行实现。 齐纳 D100将 Q100的栅极偏置为 ON、以对 VIN 进行初始充电。 启动后、偏置绕组接管、Q100关闭。 唯一的静态功率损耗将在电阻器串+齐纳二极管中

    http://www.ti.com/tool/PMP7760?keyMatch=high%20voltage%20start&tisearch=Search-EN-Everything

    此致、

    本·洛夫