This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210 MOSFET 栅极振铃

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857652/tps40210-tps40210-mosfet-grid-ringing

器件型号:TPS40210

TPS40210、+24V 升压至+36V、使用 TI.com 仿真电路、振铃将在大约一半的电网上升沿生成、振幅约为5V、频率约为133MHz。 为什么? MOSFET 为 csd18533、电网电阻为5.1欧姆、采样电阻为0.002欧姆。 当电网电阻更改为33欧姆时、并联的4.7nf 电容器不会振铃、但上升沿是极斜的、这对于 MOSFET 是不利的。 造成这种情况的原因是什么? 它会影响辐射吗? 如何解决? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、w w2、

    感谢您联系并使用 TPS40210。

    您是指开关节点上的振铃吗? 开关节点 id 因 MOSFET 和开关节点的寄生元件而产生的振铃。我假设放置的阻尼器为33欧姆和4.7nF 电容 。 建议这样做以帮助最大限度地减少高频振铃、并可使用本 应用手册进行优化。 缓冲器将有助于最大限度地减少振铃、从而有助于降低较高频率下的 EMI。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的专业回答。  我要问的是 MOSFET 栅极振铃。 请再次回复,谢谢!