我对 LP2951-50有疑问。
关断引脚
如果关断引脚断开、会发生什么情况?
(是启用还是禁用?)
此状态是否正常?
对于 SHUTDOWN 引脚、有一段时间上电= HIZ。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
感谢您的回答。
我们正在考虑上拉以防止关断引脚断开。
建议的上拉电阻值是多少? (关于100kΩ)
连接电路中的关断引脚。 从 H 切换到 L 时、输出上升到输入电压。
它可能会导致 IC 损坏、从而导致输出。
是否因为开关启动迅速而发生?
谢谢你。
您好!
感谢您的回答。
我还有其他问题。
有关详细信息、请参阅随附的文档。
谢谢你。
Ishi-San、您好!
数据表第6页提供了关断引脚电流的规格。 您可以使用此电流来估算关断引脚的输入阻抗。 在25°C 时、关断引脚在2.4V 电压下的电流为30uA、因此等效输入电阻约为80KOhms。 在过热情况下、关断引脚上的泄漏电流可能高达100uA、大约为24KOhms。 由于关断引脚的高阈值为2V 或更高、因此在使用分压器和上拉电压选择上拉电阻器时 、您需要确保 Rshutdown /(Rshutdown + Rpullup) x 5V > 2V。 实际上、该上拉电阻器是可选的、您可以直接施加5V 电压来禁用 LDO。
对于某些器件、关断引脚可保持悬空、这是因为在设计中有内部上拉或下拉电阻器。 如果没有这些电阻器、该引脚需要具有高电平或低电平信号、以确保器件处于已知状态。
此致、
Jason Song